This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:关于 bq24620的 VLOW

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615267/bq24620-about-the-vlow-of-bq24620

器件型号:bq24620

VLOW 为0.35V、而 VFB 为1.8V。 比率为0.19。 而其他充电器的比率 通常约为0.7。 我想知道为什么?  这有什么含义? 该芯片是否会损坏电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人可以向我提供一些信息? 请!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengteng:

    很抱歉耽误你的回复。 这是因为该部件用于 LiFePO4电池。 LOWV 是从预充电到快速充电的过渡点。  LiFePO4电池的截止电压低于其他化学电池、因此 bq24620的 LOWV 低于其他充电器的 LOWV。 它不会损坏电池。

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!