This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:原理图修订版:TPS65251

Guru**** 2485915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617284/tps65251-schematic-revew-tps65251

器件型号:TPS65251

你好

我的一个客户端将 TPS65251用于此项目。

在我看来、它应用了正确的设计值。

请您再做一个评论吗?

我将提供相应的原理图文件。

<<删除了5条原理图>>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输出电容器的值是多少? 对于 V3V、C1408=4.7uF 更好。 前馈电容(C1370、C558,C559)看起来有点大、但它与 Cout 有关。

    您的负载是多少? Iout1=0.448A、Iout2=0.121A、Iout3=0.368A?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢您的快速响应。

    使用两个 TPS65251。

    第一个电路上的负载为0.145A、0.68A、0.01A。
    第二个电路上的负载为0.448A、0.121A、0.368A。

    再次感谢您的快速响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、输出电容器的值是多少? 我在您的原理图中没有看到它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    输出电容如下所示。

    < >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来不错。 您需要注意的是 COMP 引脚中的组件、您设置的值似乎有点小、这将降低交叉频率并对环路稳定带来风险。 因此、请使用数据表中的公式重新计算该值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于输出电容较大、因此在启动过程中、电感器浪涌电流较大可能会触发 OCP、因此我建议:

    建议将 C1404和 C1409以及 C1410 (SSX 电容)放大 至22nF。 -->增加软启动时间。

    2.将 Rlimit1 (R977)减小 到75k、Rlimit2 (R1279)=Rlimit3 (R979)=100k Ω。  -->增加 OC 限制阈值。

    此外、VIN1 (C1399&C1400)   和 VIN2 (C1401&C1402)和 VIN3 (C1403&C1378)电容器应 尽可能 靠近 VINx 引脚放置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vental

    我觉得补偿还可以

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    非常感谢您的快速响应。

    非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    非常感谢您的快速响应。