Other Parts Discussed in Thread: LM5025B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5025B 您好的支持团队
LM5025 可支持将 P 沟道 和 N 沟道用作有源钳位开关的两种应用。
在数据表和 LM5025EVM 中 、仅显示了将 P 沟道 FET 用作有源钳位开关的应用。
您是否有任何使用 N 沟道的应用?
如果 LM505使用110V 输入电压解决方案 、我发现很难找到高电压 P 沟道 MOSFET