This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025B:LM5025 N 通道参考设计

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615962/lm5025b-lm5025-n-channel-referece-design

器件型号:LM5025B

您好的支持团队

LM5025 可支持将 P 沟道 和 N 沟道用作有源钳位开关的两种应用。

在数据表和 LM5025EVM 中  、仅显示了将 P 沟道 FET 用作有源钳位开关的应用。

您是否有任何使用 N 沟道的应用?

如果 LM505使用110V 输入电压解决方案 、我发现很难找到高电压 P 沟道 MOSFET  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注 LM5025B。 如果要使用 N 沟道钳位、则需要在 TIME 引脚和 REF 引脚之间连接一个电阻器、并使用公式:DEAD_TIME (ns)= 2.9x RSET+20来设置死区时间。 我没有看到 LM5025B 在线使用 N 沟道钳位的任何参考设计、但我将在周一早上在办公室时与团队其他成员进行联系。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我无法找到具有 N 沟道钳位的 LM5025B 的特定示例、但本应用手册的第4节和第5节提供了具有 N 沟道高侧钳位 的示例电路:www.ti.com/.../slua322.pdf。

    此致、
    本·洛夫