This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65177:TPS65177 VGL 环路稳定性

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615673/tps65177-tps65177-vgl-loop-stability

器件型号:TPS65177

大家好、

对于 TPS65177的 VGL、它是否具有不稳定的风险或自然稳定。

如果存在不稳定风险、请提供测量环路稳定性的方法。

如果没有,请简单地说明这一原则。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    很抱歉耽误你的时间。  IC 控制外部晶体管(NPN)以调节负电荷泵。 使用外部晶体管的原因是为了降低 IC 中的功率耗散。

    如果未 按建议的方式运行、确保每个受管制系统都存在不稳定风险。 对于该控制器、最低稳定性要求为:

    •  NPN 增益(HFE)> 50 (建议为100)、以确保 DRVN 上的最小基极电流
    • CO (有效)> 1µF
    • CFLY (有效)> 100nF

    如果您需要测量环路稳定性、最佳(也是最简单)方法是测量控制器的负载阶跃响应。 本 应用手册 将为您提供建议、让您了解如何使用负载阶跃响应估算相位+裕度。

    此致。

    Ilona