This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19536KTT:CSD19536KTT / SOA 曲线是否根据环境温度而变化?

Guru**** 2606595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616732/csd19536ktt-csd19536ktt-soa-curve-is-changed-depend-on-ambient-temperature

器件型号:CSD19536KTT

您好!

请让我了解一下 FET 的 SOA 曲线。

  1. 数据表中的 SOA 曲线是否适用于 Ta=25°C 的情况?
  2. SOA 曲线是否随环境温度而变化? 换言之、我们不能将该曲线用于较高的 Ta 条件吗?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新山

    是的、SOA 基于25摄氏度、是的、它会随着温度的升高而降低。
    确定 SOA 下降的最佳方法是使用公式- SOA 比率/减小因子=(Tjmax-Ta)/(Tjmax-225摄氏度)将其与 Tj max 比。 然后将其乘以 SOA 以获取新的 SOA 编号。
    例如,如果 FET 的 Tj 最大值为175°C,环境温度为100°C,则 SOA 比率/减少因子=(175-100)/(175-25)= 75/150 = 0.5。 因此、在这种情况下、SOA 功能将减半。

    如果您有兴趣、请访问此博客、了解有关 SOA 的更多信息: e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-2-safe-operating-area-soa-graph

    Chris