This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:关于反馈电压的变化

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616215/tps63060-about-variation-of-feedback-voltage

器件型号:TPS63060

大家好、

 

℃℃的反馈电压在 ta-10 μ s 至85 μ s 之间的变化。

我℃数据表中℃的反馈电压测试条件为"TA=-40 ̊ C 至85 ̊ C (在自然通风条件下的工作温度范围内)"。

但是、我在数据表中发现了以下注释、因此我对此没有信心。

(黄色线是否正确?)

 

我的理解是否正确?

℃不是、您能否告诉我们、您是否有任何有关 TA=-10℃至85时反馈电压变化的数据?

 


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电气表中的 Ta=25°C 令人困惑。 电气表中的 VFB 规格范围为-40°C 至85°C 典型值是针对 Ta=25°C 的情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina - San、

    非常感谢你的帮助。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru