This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:关于 EQ 引脚和 MOS 栅极,Ω 之间串联电阻器的值以及下拉电阻器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616154/bq76pl455a-q1-about-the-value-of-the-series-resistor-between-the-eq-pin-and-the-mos-gate-and-the-pull-down-resistor

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好,团队

在 BQ76PL455的数据表中、对于无源平衡、建议的电路在 MOS 栅极中有一系列2K 的电阻器、并使用100K 电阻器在源极和栅极之间下拉:  

1、为什么使用 如此大的电阻2K 和100K,有什么考虑因素?           

2.是否可以使用100电阻代替2K 电阻,使用10k 电阻代替100K 电阻?

在BQ76PL455的datasheet中,关于被动均衡MOS的驱动,推荐电路在MOS的栅极串联了2K电阻,并使用100K电阻在源极和栅极之间进行了下拉,请问:μ A

1 μ A、为什么使用2K和100K如此大的电阻,有何考虑?

2、是否可以使用100Ω电阻代替2K电阻,使用10K电阻代替100K电阻?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如前所述、2k Ω 电阻有助于 EQ 引脚承受热插拔事件。 减小电阻器的尺寸应该是可以的-但要小心、它可能不太可靠。

    100k 只是一个弱下拉电阻、用于确保 FET 关断、这是一个好做法。 可以缩小尺寸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    您说的是什么类型的热插拔事件? 这是否意味着 MOS 通过背板连接到 IC?

    如果 MOS 和 IC 由 SMT 组装在电路板上,是否需要考虑热插拔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    热插拔是指插入实际的电池连接器。连接器内部的所有电池连接都非常靠近、但在插入时、不能保证每个电池都按顺序插入。 基本上、IC 能够承受随机顺序插入和移除电池的情况。 应始终考虑 SMT、穿孔或其他因素!