请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A-Q1 您好,团队
在 BQ76PL455的数据表中、对于无源平衡、建议的电路在 MOS 栅极中有一系列2K 的电阻器、并使用100K 电阻器在源极和栅极之间下拉:
1、为什么使用 如此大的电阻2K 和100K,有什么考虑因素?
2.是否可以使用100电阻代替2K 电阻,使用10k 电阻代替100K 电阻?
在BQ76PL455的datasheet中,关于被动均衡MOS的驱动,推荐电路在MOS的栅极串联了2K电阻,并使用100K电阻在源极和栅极之间进行了下拉,请问:μ A
1 μ A、为什么使用2K和100K如此大的电阻,有何考虑?
2、是否可以使用100Ω电阻代替2K电阻,使用10K电阻代替100K电阻?μ A