This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410:DC/DC 启动时间

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5410, TPS5420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616112/tps5410-dc-dc-startup-time

器件型号:TPS5410
主题中讨论的其他器件: TPS5420

我无法理解我的设计中的7V DC/DC 转换开关的症状。

 

我们希望通过以下电路上的 ENA 引脚添加开/关控制功能:

 

在用一个集电极开路晶体管电路控制 ENA (引脚5)的一些测试之后、我发现了以下几点:

从通道2 (蓝色)可以看出,开关“很难”接通。

通道1是 ENA 控制引脚被释放以打开

 

数据表规定它应在8ms 内。

 

您是否可能知道这种情况的发生原因或之前看到的类似情况?

我确实有点心、发现我可以通过触摸 PH (PIN8)来使它变差

 

如果有任何帮助、我会很乐意进行一些测试。

 

谢谢、

Hano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该波形看起来不寻常。  它应如所附内容所示:

    IC 可能已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    谢谢、我已经尝试更换 IC、但仍然得到相同的结果。

    Hano。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用是什么?  可能有一些外部因素导致了这种启动行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用它来提供一个最大电流为600mA 的音频 PA 和一个恒定电流为10mA 的键盘。 但是、PA 被关闭、所以看到上述运行状态的有效负载只有10mA。
    器件的输入电压范围为10V - 33V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、从您在第一个帖子中连接的启动波形来看、该部件似乎处于间断模式。 除了原理图中显示的 Cout 外、负载器件的输入端口是否还有其他电容器? 如果电容太大而无法充电、则该器件需要提供大量电流、并且可能会触发断续模式。 但我不明白当输出电压达到大约2.5V 时它为什么能够正常启动。 当输出电压达到2.5V 时、负载上有什么变化?

    我建议移除电路板上的 L9 (100nH 输出滤波器)电感器、并尝试再次启动 TPS5410。 这是为了在不使用加载器件进行调试的情况下隔离 TPS5410的行为。

    -杨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经删除了 L9、现在器件启动正确(+- 8ms)。

    音频放大器需要在输出上进一步降低470uF 电解电容器。

    是否可以防止断续模式、 为了避免断续模式、最大电容是多少?

    Hano。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果原始图上的时间刻度实际上是80毫秒/刻度、那么我认为它是断续模式过流保护。 理论上、如果没有额外负载、您应该能够启动 C = Iclmin * TSS / Vout = 1.2 * 0.008 / 7 = 1371uF。 您可以使用此处的 pspice 瞬态模型来仿真启动条件:
    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venter、

    数据表未指定触发断续行为时的确切条件。 它很难绕过它。 您是否会尝试改用 TPS5420? TPS5420与 TPS5410引脚对引脚兼容、具有两倍的额定电流。

    您还可以找到具有软启动率控制的器件。 如果软启动速率降低、则需要更少的电流为电容器充电。

    其他方法可以是在  TPS5410的输出和 负载器件输入端口之间添加负载开关。  流入大电容器的充电电流可由 负载开关的导通速度控制。

    希望这对您有所帮助、

    杨