主题中讨论的其他器件: TPS5420
我无法理解我的设计中的7V DC/DC 转换开关的症状。
我们希望通过以下电路上的 ENA 引脚添加开/关控制功能:
在用一个集电极开路晶体管电路控制 ENA (引脚5)的一些测试之后、我发现了以下几点:
从通道2 (蓝色)可以看出,开关“很难”接通。
通道1是 ENA 控制引脚被释放以打开
数据表规定它应在8ms 内。
您是否可能知道这种情况的发生原因或之前看到的类似情况?
我确实有点心、发现我可以通过触摸 PH (PIN8)来使它变差
如果有任何帮助、我会很乐意进行一些测试。
谢谢、
Hano