Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TPS62090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS54331、 TPS62090您好!
我想添加额外的负载、但 需要多少电阻负载来改善 TPS54331的低压降?
如果 Vin=5V 且 Vout=3.8V 且无负载、则输出电压会不断变化。 我想知道需要多少负载才能使输出电压稳定在3.8V。
谢谢