This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331低压降

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TPS62090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614979/tps54331-low-dropout

主题中讨论的其他器件:TPS54331TPS62090

您好!

我想添加额外的负载、但 需要多少电阻负载来改善 TPS54331的低压降?

如果  Vin=5V 且 Vout=3.8V 且无负载、则输出电压会不断变化。  我想知道需要多少负载才能使输出电压稳定在3.8V。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Erin、

    您能否分享您的原理图供我们审阅?

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请断开 R973以查看 Vout、Cout 似乎太大、该部件重复启动、环路也可能不稳定。

    如果移除 R973无效、请使用 WEBENCH 选择这些组件的正确值、则 L 对于5V 输入电压来说有点大。

    如果您想添加一个大 Cout、请减小 L 并增加 SS 引脚中的电容、同时更改 Comp 引脚中的组件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54331支持28V 输入电压。 为什么将其用于5V 输入电压轨?

    TPS62090/85是适用于5V 输入至3.8V 输出和3A 电源轨的更好解决方案。