This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A/效率结果过低

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615777/bq25703a-bq25703a-efficiency-result-is-too-low

器件型号:BQ25703A

您好!

我尝试对 bq25703A Webench 进行仿真以查看轻负载效率、但仿真似乎不包括 PFM 模式。 与所附数据表中的数据相比、Webench 结果显示效率太低。 请检查并与 MLC 团队讨论。

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_bq25703A-Vin_3D00_5V-Vout_3D00_8.4V-Iout_3D00_0.1.pdf

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 Webench 无法提供轻负载效率、因为它没有 PFM 模型。
    对于轻负载效率、我们必须使用数据表编号作为参考。

    BTW、最近我们比较了1oz 铜和2oz 铜电路板效率。 峰值效率可提高2%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    您能告诉我数据表中用于提高效率的电感器的器件型号吗? EVM IHLP32322CZER2R2M01是否相同?

    请注意、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它与 EVM 相同。 我们将根据2oz 铜的数据尽快更新效率曲线。 对于高压负载、峰值效率可以提高1~2%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    感谢您的评论。 您意味着您将更新数据表中的效率曲线、对吧? 我期待在修订后的数据表中获得更好的结果。

    此致、
    Satoshi