Other Parts Discussed in Thread: TPS61222, TPS40210-HT, TPS62000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61222 主题中讨论的其他器件: TPS40210-HT、 TPS62000
大家好、
客户正在寻找能够在150C-200C 下运行的升压转换器。
他找到了 TPS61222、但其工作温度仅为125C。 因此、他问我" 我是否可以将 TPS62000-HT 用作2V 升压至3V 的升压转换器? "
有人可以帮我解决这个问题吗?
提前感谢您。