This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:产品建议

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61222, TPS40210-HT, TPS62000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616163/tps61222-product-suggestion

器件型号:TPS61222
主题中讨论的其他器件: TPS40210-HTTPS62000

大家好、

客户正在寻找能够在150C-200C 下运行的升压转换器。

他找到了 TPS61222、但其工作温度仅为125C。 因此、他问我" 我是否可以将 TPS62000-HT 用作2V 升压至3V 的升压转换器? "

有人可以帮我解决这个问题吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS62000是一款降压转换器、输出电压必须低于输入电压。 因此不能使用它。 我们只有一个支持这种高温的升压控制器 TPS40210-HT、但电气规格无法满足要求。

    我很好奇、为什么会出现高温?