This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085A:LM25085A 纹波配置电路问题。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085A, TPS53318, LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615248/lm25085a-lm25085a-ripple-configurations-circuit-question

器件型号:LM25085A
主题中讨论的其他器件: TPS53318LM25085

尊敬的支持成员

我的客户使用了 LM25085A。

我有两个问题。

问题1.
即使在数据表中的图28、图33和图34配置中也是如此
用于计算输出电压的公式是否为第10页的公式(2)?


问题2.
移除图28的 R3电阻后、
我们能否保证设计?


插入图28的 R3电阻后、输出高于设置的输出电压。
我想移除 R3。


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    请查看以下我的答案:
    1)对于 Q1
    是的、第10页的公式(2)可用于计算这些图的输出电压。

    2) 2) Q2
    移除 R3后、必须在输出端具有足够的纹波才能使控制器保持稳定。 换句话说、您必须在输出电容器上具有足够的 ESR、以便在输出端产生明显的纹波。 例如、您可以使用具有足够高 ESR 的铝电解电容器。 或者、您也可以按照配置图33或34添加一个与输出电容器串联的电阻器。

    通常、R3和 C1网络只应略微影响 FB 的直流工作点、因为您有交流耦合电容器 C2。 如果您没有上面的电容器 C2、那么我可以看到如何移动直流输出电压、但使用 C2、您的工作输出电压应接近您在反馈电阻分压器中设置的电压。

    谢谢、我希望这会有所帮助
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arief Hernadi:

    非常感谢您的回复。

    我可以提出添加问题吗?

    当然、TPS53318也具有相同的纹波注入电路。
    尽管纹波、RR 和 Cr 已添加到方程式(11)中的 VFB 方程式中
    对于 LM25085 A、不能说同样的东西?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    是的、想法是类似的。 正如您在 TPS53318的数据表中看到的、他们建议注入值小于50mV。 注入电路位于图45中、而不是图34中。 如果您按照公式并浏览数字、FB 会因注入电路而略微移动。 LM25085A 也是如此。  

    我通常在设计这些类型的转换器时会做的是:

    1) 1)通常计算 FB 电阻器、以获得所需的输出电压

    2) 2)设置注入电路的 RC 值以及交流耦合电容器(1nF - 10nF)

    3) 3)上电并检查设计在整个负载范围内是否稳定

    4) 4)调整顶部 FB 电阻器、以微调所需的输出电压。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arief Hernadi

    非常感谢您的回复。


    我可以提出一个添加问题吗?

    使用相同的公式来表示它是类似的、这是否没有问题?


    在客户规格中使用 LM25085 A 的公式时、计算结果和测量值不匹配。
    使用 TPS53318的公式时、计算结果与测量值相匹配。


    我已附加文件。

    您可以检查附加的文件吗?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

    e2e.ti.com/.../LM25085A_5F00_Question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否使用数字万用表测量带和不带注入电路的 LM25085A 上的 FB 电压?
    此外、如果您将 C2更改为0.1uF 而不是0.01uF、会发生什么情况

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arief Hernadi:


    非常感谢您的回复。


    我要求客户确认。

    我 有两个问题。


    问题1.
    请 μF 将 C2从0.1 μ F 更改为0.01 μ F 的原因。


    问题2.
    您能回答另一天的问题吗?
    使用相同的公式来表示它是类似的、这是否没有问题?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    原因
    问题1:
    将 C2从0.01uF 更改为0.1uF 的原因是移动由 C2和底部反馈电阻器组成的高通滤波器的转角频率。 因此、从注入电路注入的直流电较少

    问题2:
    是的、我认为公式类似

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arief Hernadi:

    非常感谢您的回复。
    我将从我的客户那里获得反馈。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。