This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:TPS61021A 处于 PFM 模式时、开关频率的值是多少。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, TPS61175, TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641999/tps61021a-what-is-the-value-of-switching-frequency-when-tps61021a-is-in-pfm-mode

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件: TPS61175TLV61220

你好  

当 TPS61021A 在  重负载时处于 PWM 模式时、开关频率为2MHz。

因此, 当它在轻负载时处于 PFM 模式时,开关频率的值是多少?  

因为我们在 FM&AM 无线电扬声器中使用它,所以规格: 1.2V 至3.3V/0.1A。  

AM 是频段 : 520KHz~1710KHz, 我想确认 TPS61021A 的开关频率与 AM 无线电的频段之间存在干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何方法可以避免 AM 频率? 或其他器件型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vin=1.2V、Vo=3.3V/Io=0.1A 时、工作频率 约为700-800kHz。

    事实上、当 Vin=1.2V 时、即使在重负载下、工作频率也在1.2MHz 左右。 2MHz 运行频率适用于 Vin>1.8V 条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    您能不能帮助建议 哪个部件号 可以避开 AM 频段 : 520KHz~1710KHz。   当 Vin=1.2V, Vo=3.3V 时、Iout=0-0.1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 检查了几个部件、工作频率约为600kHz、因此它们不适合。

    为了消除 调幅频带噪声,可以使用 TLV61220 +TPS61175,请检查以下 sch:似乎有点复杂,但没有更好的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持!

    可以帮助解释有关您的解决方案的操作理论的详细信息吗?

    以及如何设置 R1、R2、R3、R11和 C5?的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请检查以下 sch:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、在音频应用中、输入电压为3-4.2V 电池。 但在您的应用中、输入电压为1.2V、这很奇怪。 请您与我们分享一些应用信息吗? 我的电子邮件地址是:helen-chen@ti.com