This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当负载增加时、LMR14050SDDAR 输出电压降

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614920/lmr14050sddar-output-voltage-droping-when-load-increased

你(们)好

  我们使用 Webench 设计了 LMR14050SDDAR 降压拓扑。 参考设计

我们提供输入19V、输出为12V。 当我们连接2.5A 的负载时、电压会降至3.5-4.0V。 LMR14050SDDAR 数据表中的连续输出电流为5A。

您能不能建议我们如何解决此问题。

此致

Shaithanya C

e2e.ti.com/.../12V-converter-BOM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电源电流限制是多少? 您的 Vin 可能是电流限制。 如果没有,请上传您的 SW 波形,让我们检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提供的输入电压为19V、3.34A 直流电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      请查找上传的 SW 波形以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否想将时间刻度更改为2ms。 SW 是6V 直流信号、看起来很奇怪。另请检查 Boot 和 SS 引脚的波形。谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      请查找随附的波形表单供您参考  

    引导波

    SW Wave  

    SS Wave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环路似乎不稳定,请尝试将 Cout 更改为47uF*2。