Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, LM5026, LM5025, TIDA-00181, LM25037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2897A 主题中讨论的其他器件: LM5026、 LM5025、 TIDA-00181、 LM25037
大家好、
我们收到了客户的如下请求、您能为您提供帮助吗?
请参阅下面的设计要求:
- 输入电压:25-50V
- 输出电压:(所有电源轨都需要相互独立)
- - Vo1: 5V (tol = 1%)、IO=12A、IOCP=20A (在断续启动前保持50ms)
- - VO2 (3): +/-15V (TOL=3%)、IO=6.5A、IOCP=10A (在断续启动前保持350ms)
- - Vo4 (5): +/-24V (tol=3%)、io=3A、IOCP=10A (在断续启动前保持8秒)
- -Vdd (对于 UCC2897A):12~15V、IO=0.3A
OCP:故障消除后应进入间断模式
OVP:锁存模式
瞬态:在所有条件下为5%
纹波:<1.25%(Vpp)
隔离(HiPOT)测试电压
- P-S 2000V 1分钟
- S-CGND 700V 1分钟
TA:-45~90 oC
您可以查看我的上述要点并推荐一些应用吗? UCC2897A 能否满足此应用要求?
谢谢!
钟