This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:有源钳位正向平台

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, LM5026, LM5025, TIDA-00181, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614581/ucc2897a-active-clamp-forward-platform

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: LM5026LM5025TIDA-00181LM25037

大家好、

我们收到了客户的如下请求、您能为您提供帮助吗?

请参阅下面的设计要求:  

  • 输入电压:25-50V
  • 输出电压:(所有电源轨都需要相互独立)
  1. - Vo1: 5V (tol = 1%)、IO=12A、IOCP=20A (在断续启动前保持50ms)
  2. - VO2 (3): +/-15V (TOL=3%)、IO=6.5A、IOCP=10A (在断续启动前保持350ms)
  3. - Vo4 (5): +/-24V (tol=3%)、io=3A、IOCP=10A (在断续启动前保持8秒)
  4. -Vdd (对于 UCC2897A):12~15V、IO=0.3A

OCP:故障消除后应进入间断模式

OVP:锁存模式

瞬态:在所有条件下为5%

纹波:<1.25%(Vpp)

隔离(HiPOT)测试电压

           - P-S 2000V 1分钟

           - S-CGND 700V 1分钟

TA:-45~90 oC

您可以查看我的上述要点并推荐一些应用吗? UCC2897A 能否满足此应用要求?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bell

    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bell、

    UCC2897A 不支持断续模式运行、因此如果采用正向拓扑、我建议将 LM5025或 LM5026作为替代模式。 但我认为推挽可能是更好的选择、因为您可以利用多个推挽式拓扑
    可通过单个控制器并行控制输出(请参阅 TIDA-00181)。 LM25037包含实现推挽控制所需的所有功能、值得一看。

    此致
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    非常感谢您的回复。 对于 UCC2897A、当 VDD 偏置欠压低于控制器的锁定阈值时、芯片将以断续模式运行。 我会将您发送到电子邮件中。

    谢谢!