This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2953:如何处理数据表参考设计中未绘制的引脚?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615825/lp2953-what-to-do-with-pins-which-are-not-drawn-in-the-reference-design-of-the-data-sheet

器件型号:LP2953

大家好、

我想使用 LP2953作为1.5V 的电压源来为微控制器内核供电。 因此、我将使用数据表的以下参考原理图:

遗憾的是、IC 上还有一些未在图片中绘制的引脚、例如 COMP_INPUT 等。  

我的问题是、这些引脚有什么作用? 它们是否应该保持未连接、接地或设置为高电平?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    如果您只想使用工程图中所示的特征、则所示的应用原理图是有效的。  如果未使用、基准电压、VTAP 和 SENSE 应保持悬空。  如果不使用 COMPIN 和 COMPOUT、也可以将其保持悬空;但是、请注意 LP2952没有这些引脚、可能更适合您的应用。  请注意、如果您不使用任何额外功能、还可以使用其他更现代的 LDO、它们具有更小的占用空间、更低的静态电流等、可以更好地满足您的应用需求。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢快速响应。 也感谢您对 LP2952的建议。 目前、我正在为航天应用构建试验电路板模型。 在下一步中、我们将使用航天认证器件。 因此、据我所知、没有 LP2952可用。 这就是我将使用 LP2953的原因。