This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR23630:LMR23630峰值电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615891/webench-tools-lmr23630-lmr23630-peak-voltage

器件型号:LMR23630

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 您好!

 我们使用 LMR23630 降压转换  器作为温度敏感型电缆负载电源、用于将24V 转换为12V。

 当负载电流 增加,μ A 时、输出电压在 LMR23630 集成开关点包含非常大的峰值电压

 打开或关闭  

 如何消除峰值电压?

     

此致、
Deniszmm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测量时必须小心。 直接探测输出电容器两端。 使用极短(< 1 cm)的接地导线,或者更好的方法使用“Tip and Barrel”(尖头和料筒)。 这将减少探头拾取的辐射噪声量。 如果仍然存在过多的开关噪声、您可以:

    在输出端添加一些小值电容器、0.1uF、0.01uF、0.001uF 等
    考虑从开关节点到接地的 RC 缓冲器。
    仔细检查 PCB 布局、确保所有循环电流环路都很小、输入电容器与输入紧密耦合、并且有一个良好的接地层。