客户使用此论坛中另一篇文章中推荐的 VQFN 版本的参考布局在 TPS65100中遇到 EMI 问题。
在我们的参考布局中、每个电压输出顶层的各个 GND 平面通常通过过孔/推进孔引脚连接器连接 到 BOT 层。 参考设计的顶层没有所谓的"GND-Copper area"。
在实际显示应用中、这些单独的输出电压将全部连接到显示器的一个多引脚连接器。 关于 EMI 行为、建议将 TPS65100与该多引脚连接器的 GND 连接采用哪种最佳做法?
1.使用顶层的 GND-Copper 区域将所有单独输出电压的所有 GND 连接在一起,并将多引脚连接器 GND 连接到此 GND-Copper,同时考虑到返回 TPS65100的所有 GND 电流将共享同一平面 (与 TPS65100下方 BOT 层上的本地 GND 区域一起、通过过孔将所有输出 GND 连接回 TPS65100、从而更大限度地减少高频电流环路)?
2.使用从 TPS65100输出电压到多引脚连接器的单独 GND 电流路径、并在多引脚连接器处将其连接在一起(不带接地覆铜;与 TPS65100下方 BOT 层上的本地 GND 区域一起、通过过孔将所有输出 GND 连接回 TPS65100、从而最大程度地减小高频电流环路)?
或者、您是否推荐完全不同的解决方案?