This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:在 BAT/REGSRC 断开连接时能否保持电池连接

Guru**** 2549840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614781/bq76920-can-i-leave-cells-connected-while-bat-regsrc-is-disconnected

器件型号:BQ76920

如果我保持电池连接(VC0-VC5)、但断开 BAT/REGSRC 引脚、这是否会损坏 IC?  我提出这一要求是因为我想在高电流路径的高侧插入一个断路器。  如果该断路器跳闸、VC0-VC5 (但不再在 BAT/REGSRC 处看到)上的电压是否会导致过多电流进入 VC0-VC5引脚?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    首先、请注意、FET 驱动器由通过 REGSRC 调节的12V 电源供电。 它还为 REGOUT 供电。 REGOUT 用于为内部逻辑、通信和 CC 供电。 即使 REGOUT 不用于外部负载、REGSRC 也需要连接到 BAT 源。
    如果断开 BAT、器件会快速衰减至 Vshutdown 电平并进入 SHIPMODE (SHIPMODE)。 在哪个阶段、器件将需要 TS1上的引导信号才能使其恢复正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也对这个问题感兴趣、因为它也与我的问题相关: e2e.ti.com/.../2265375

    Vish、您能否提供芯片内部的任何其他图、以便 Scott 和我可以查看芯片中是否存在会影响我们各自应用的传导路径? 或者更详细地讨论这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅应用手册-SLUA749- bq769x0系列10大设计注意事项"。 请参阅 pp12-17中的 REGSRC 电源选项部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读过整个应用手册、与此问题相关的唯一部分是:

    '虽然建议运行条件表中没有值、但 BAT 引脚电压通常与顶部电池的值大致相同。'

    我理解这一点、但为什么呢? BAT 或 REGSRC 与 VC0/1/2/3/4/5之间有哪些导通路径? 如果我们超出建议的工作条件、但仍保持绝对最大值、那么芯片内部会发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我个人的情况下、如果我将一个二极管与 BAT 引脚串联以强制该电流仅流入引脚、我会看到以下情况、并尝试将 BAT/REGSRC 电压拉至低电平:

    • VC0/1/2/3/4电流非常接近于零。
    • VC5电流~46uA <--这是非常高的
    • 流出 BAT/REGSRC 的电流~10uA

    最后一点意味着 Cell5的功耗不仅足以使 BAT REGSRC 引脚上的电压悬空、还能够驱动二极管进入反向偏置、从而泄漏10uA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进行此测量时、ALERT 引脚的状态是什么? 当警报被触发时、15-25uA 可被添加到 BAT 电流中。
    请参阅 di (ALERT)技术规格。 在哪里测量46uA?@ PIN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我进行此测量时、ALERT 引脚的电压与 VSS 相同。 它由一个进入高阻抗的560kOhm 电阻器下拉、因此、如果该大电流从 ALERT 引脚流出、电压将远高于 VSS。

    在引脚 VC5中测量了46uA。 10uA 的测量值是从 REGSRC/BAT 中得出的(我无法分辨是哪个、因为我必须通过切断迹线来破坏电路板)。

    这一切都是在断电后完成的。 此电路板上根本没有任何东西。 整个系统中唯一消耗的电流仅来自 VC5引脚。