This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:更新 BQ27220 FCC 值的简单步骤

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641728/bq27220-simple-step-to-update-bq27220-fcc-value

器件型号:BQ27220

您好、Onyx、

我指 的是 Onyx Ahiakwo 对  BQ27220的答复:关于快速入门指南

终端客户仍然表示 他希望手动将完整充电容量(FCC)更新为13200mA。 请给我2或3个简单的步骤来更新 FCC。

使用黄金文件更新所有寄存器是不可行的、它会影响我们在引导期间的系统性能时间。

 

请建议是否可以通过2到3个步骤更新 FCC 值以使电量监测计正常工作?

 

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须在 bq27220的数据存储器中初始化多个参数才能获得精确的监测、因此需要超过2-3条命令。 如果您只想查看 FCC 报告13200mAh、则至少需要使用 bq27220 TRM 第3.1节"访问数据存储器"中的说明更新数据存储器中学习的完整充电容量和 Qmax Pack。 但是、如果您希望报告的充电状态和其他电量监测寄存器准确、则需要配置许多其他参数。