Other Parts Discussed in Thread: BQ27220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 您好、Onyx、
我指 的是 Onyx Ahiakwo 对 BQ27220的答复:关于快速入门指南。
终端客户仍然表示 他希望手动将完整充电容量(FCC)更新为13200mA。 请给我2或3个简单的步骤来更新 FCC。
使用黄金文件更新所有寄存器是不可行的、它会影响我们在引导期间的系统性能时间。
请建议是否可以通过2到3个步骤更新 FCC 值以使电量监测计正常工作?
此致、
公里/小时