This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:关于 TPS40322#39;s 内部结构。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615599/tps40322-about-tps40322-s-internal-structure

器件型号:TPS40322

大家好、团队成员。

我的客户已经在原型中对 TPS40322进行了调整、

从现在开始、即使在大规模生产原型中、也可以使用这种情况。

(我听说没有特别出现任何问题。)

为了从现在开始进入大规模生产阶段、

"关于使用 TPS40322的电力线出现故障时可以考虑的问题。"

我们需要向客户解释。

尽管我们在该范围内考虑了这一点、

由于我们不知道 TPS40322的详细内部结构、

想知道 TI 美国产品团队在内部结构的形象中是否存在错误(缺陷)。

可以帮帮我吗?

为供您参考、该操作是在两相模式下进行的、

在12V⇒1.0V/60A 规格中使用。

我们想象内部电路如下所示、

没有错误吗?

※外部电路以所安装器件的简化形式进行了说明

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumi、

    我不确定我是否正确理解您的问题。 但是、如果您询问驱动器的内部电路、则实际上有用于高/低侧驱动器的上拉和下拉电路。 您的图并不能准确地表示内部电路(我们无法释放精确的内部电路、但足够接近电路的功能。  

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回访。

    由于您使用该图很好、
    请显示上拉和下拉电路。

    尽管我知道您无法部署详细的电路、
    因此、我们必须是某种正确的电路才能自我验证。

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、

    您的图纸总的来说是正确的、只需将顶部 FET 更改为 PMOS 即可。

    此致、
    Weidong