请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40322 大家好、团队成员。
我的客户已经在原型中对 TPS40322进行了调整、
从现在开始、即使在大规模生产原型中、也可以使用这种情况。
(我听说没有特别出现任何问题。)
为了从现在开始进入大规模生产阶段、
"关于使用 TPS40322的电力线出现故障时可以考虑的问题。"
我们需要向客户解释。
尽管我们在该范围内考虑了这一点、
由于我们不知道 TPS40322的详细内部结构、
想知道 TI 美国产品团队在内部结构的形象中是否存在错误(缺陷)。
可以帮帮我吗?
为供您参考、该操作是在两相模式下进行的、
在12V⇒1.0V/60A 规格中使用。
我们想象内部电路如下所示、
没有错误吗?
※外部电路以所安装器件的简化形式进行了说明
此致、
Masumi Sekiguchi