This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:LM5021 PWM 抖动规格

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021, UCC28704, UCC28740, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614653/lm5021-lm5021-pwm-jitter-spec

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件: UCC28704UCC28740UCC28700

你(们)好

我们正在检查 PWM 抖动规格、但在 LM5021数据表中找不到该规格。

您是否会建议 LM5021 PWM 抖动规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PYTsai、

    您是指用于降低 EMI 的 PWM 斜接器规格吗? LM5021没有 EMI 抖动特性。

    如果您需要此功能、则可以考虑其他 TI 反激式控制器、例如 UCC28700系列、UCC28704、UCC28740、它们具有 EMI 抖动特性。

    我希望这能回答你的问题。


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernard、

    您是否会参考我们在上升沿和下降沿为 LM5021抖动捕获的波形的附件?

    LM5021的这些抖动行为是否正常?

    或者、您在其中看到了什么奇怪的东西吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PYTsai、

    如何测试 LM5021? 它是否采用开环配置? 如果是、有哪些信号连接到 CS、FB 和 COMP 引脚?

    还是在实际闭环功率级中进行测试? 您可以共享原理图吗?


    上面显示的抖动看起来非常小、看起来非常合理。 它看起来小于40ns、非常小。


    LM5021是一款峰值电流模式控制器–OUT 引脚上的 PWM 周期由内部振荡器启动、当 CS 电平与 COMP 电平相交时、输出下降沿生成。 COMP 引脚和内部比较器之间存在1/3的内部偏移和增益(以减小 CS 引脚所需的范围并允许零占空比和零 COMP 电平)。

    如果 COMP 或 CS 引脚上存在任何噪声、则可能会导致下降沿抖动。 同样、CS 引脚逐周期斜升信号的任何变化都会导致抖动。 COMP 电平也会随时间的推移而有所变化、具体取决于反馈环路的配置方式。 所有这些都将导致闭环电源中出现一定的周期到周期抖动。


    希望这能解答您的问题?

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernard、

    下面说明了我们如何使用 LM5021。 该电路有任何问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PYTsai、

    没有用于 LM5021的 EVM。

    但是、正如我在上面所说的、这种抖动级别看起来非常小、并且可能非常典型、即不是隐性或异常。

    谢谢、
    Bernard