This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:bq76PL455A /是否需要在同一电路板上保留菊花链的输出面积?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615281/bq76pl455a-bq76pl455a-need-keep-out-area-at-daisy-chain-on-same-board

器件型号:BQ76PL455A

您好!

我知道您建议在通信线路周围创建排除区域以提高 BCI 性能。 现在、我想在同一电路板上的菊花链中讨论一下、如 SLUA785的图11所示。 我想、当在同一电路板上配置菊花链时、不需要该排除区域。 我的理解是否正确?

此致、

Satoshi /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    您提到的布局参考已过时-我实际上需要更新它。 我相信我以前已经与您共享了更新版本、但我们建议在所有层上保留。

    我会说、保持禁止也会为同一 PCB 上的 IC 提供更好的性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的评论。
    我知道您建议在所有层上禁止。 我已将其通知给我的客户。

    请注意、
    Satoshi