This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:bq27421-G1 /需要进入 ROM 模式来对黄金映像进行编程?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615360/bq27421-g1-bq27421-g1-need-to-enter-rom-mode-to-program-golden-image

器件型号:BQ27421-G1

您好!

现在、我要引用 SLUA595、它在图7中包含了进入 ROM 模式的步骤。 但是、bq27421-G1的.df.fs 文件只使用器件地址0xAA、这意味着它不会进入 ROM 模式。 我认为我应该参考.df.fs 文件的流程、但我感到困惑、因为应用手册和实际黄金映像之间存在差异。

   

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satoshi

    监测计是基于 ROM 的器件、因此 ROM 模式和固件模式之间没有差异、因此 GMF 文件具有地址 AA

    谢谢
    Onyx