Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60EVM-578, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
提前感谢您的回复以及对其他人的所有回复、这些回复让我感到非常遥远。 我使用的是采用2s2p 配置的 TLI-1550A (Tadiran Industries)电池、该配置连接到具有 EV2300 (3.1c)和 BQStudio (1.3.54)的 BQ40Z60EVM-578。
我的问题是什么设置 CC 电压? 在 CV 侧、什么会停止充电? 我知道这听起来太简单了。 我认为充电电压值为 CC 充电的每个温度范围和 CV 部分的充电项恒定电流设置了这个值。 我的目标是将 CV 部分设置为8074mV (电池组电压、4050mV/电池串联)。 充电截止频率为45mA。 目前、它正在充电至8200mV、放电至40mA。 我们已将 R20替换为0.2欧姆电阻器、以将电流分辨率更改为~2mA。 我正在使用的单元格未列在 ChemID 中、因此我正在尝试获取日志文件并执行 Learning。
使用 SLUA750、SLUUB71和 SLUUA04D、我们设置了:
最小电压输出: 4218mV (这是根据 SLUA750计算得出的)
电压分辨率: 16mV (同样、根据 SLUA750计算)
电流分辨率: 2mA (对应于 R20=0.2 ->1.95mA)
最大电流寄存器:255
低/标准/高/建议温度充电电压:3981mV (根据 SLUA750计算)
充电术语锥形电流:45mV (基于测试中经历的过冲)
充电终止电压: 75mV (默认值)
FC 设置电压阈值: 4050mV
TC 设置电压阈值: 4050mV
感谢您的意见。