This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:过压保护-2

Guru**** 2562130 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640347/lp8556-overvoltage-protection--2

器件型号:LP8556

大家好、

我的客户正在评估 LP8556、并发现上 电后 OVP 标志始终显示为"1"。
他评估了许多电路板、并看到了相同的结果。
它基本上在读取状态寄存器一次后被清除。

我认为、OVP 可能会在加电时序检测到 VBOOST 电压上升。
我的理解是否正确?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    如果您在读取状态寄存器一次后可以将其清除、您的理解是正确的。

    此致
    H L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hak-Leong、您好!

    感谢你的答复。

    我想再问一个问题。
    是否可以禁用 OVP 功能?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您确认以上内容、我们将不胜感激。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、
    恐怕无法禁用 OVP 功能。