请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8556 大家好、
我的客户正在评估 LP8556、并发现上 电后 OVP 标志始终显示为"1"。
他评估了许多电路板、并看到了相同的结果。
它基本上在读取状态寄存器一次后被清除。
我认为、OVP 可能会在加电时序检测到 VBOOST 电压上升。
我的理解是否正确?
此致、
雅丽塔/日本地区
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.