This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:BQ25895PROBLEM

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614701/bq25895m-bq25895problem

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件:BQ25895
​最近在测试BQ25895这款芯片的过程中遇到一些问题想要咨询一下:原理图如附件BQ25895sch所示,这里I2C不使用,直接焊接搭建图中的元器件,不接电池,VBUS供电5V;VBATT为3.68V如附件所示;BAT+为0V;INT、OTG、CE,ILIM、TS、BTST脚都为0V;QON为4V μ A;REGN为5V μ A;PMID为5V μ A;DSEL为1.8V μ A;这块电路和开发板BQ25895EVM一样,但是输出的SYS和BAT的电压值不一样,且工作一段时间后变成1V,想问下是否遇到到过同样问题?μ A  

 e2e.ti.com/.../BQ25895sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能用英语重新发帖吗?

    在原理图审阅中、我有几个问题:
    我看到 PMID 上没有电容器。 bq25895在 PMID 上至少需要40uF 的电容才能提供3.1A 的完整电流。
    2. TS 引脚是否连接到电池中的10千欧热敏电阻?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeff、电路设计旨在为系统供电、同时可以提供3.7V 锂电池电源、
    无需 OTG 功能、因此 PMID 引脚不需要增加电容。
    实际测试未添加电池、因此不关心 TS 英尺的状态(电路中的 TS 引脚也接收到10K 至 DGND)。
    根据要测试的电路原理图、原理图如附录 BQ25895sch 所示。
    此处 I2C 不使用、不连接电池、VBUS 电源5V;实际测试 VBATT 为3.68V、如附件所示;
    BAT +为0V;INT、OTG、CE、ILIM、TS、 BTST 英尺为0V;
    QON 为4V;REGN 为5V;PMID 为5V;DSEL 为1.8V;
    此电路和开发板 BQ25895EVM 设计原理、但 SYS 和 BAT 电压的输出不同、想问在同一问题下是否会遇到相同的问题?3Q
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使未使用 OTG、PMID 上也需要至少8.2uF 的电容、放置在尽可能靠近 PMID 和 GND 引脚的位置。 PMID 是降压转换器的输入。 此外、如果未使用 OTG、则不需要 D19。

    TS 有一个到 REGN 的电阻分压器、不应为0V。 如果 TS 为0V、则充电被禁用。
    BTST 在内部被钳位到 REGN、最小值不应为零。 如果 BTST=0V、开关被禁用。
    ILIM 有一个接地电阻器、不应为零。 如果为零、则根据 D+/D-算法将输入电流设置为默认设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeff
    根据您的建议、我发现问题的原因、TS 引脚 R251和 R92电阻不正确、导致25895在充电状态下不工作、SYS 输出为3.68V、数据手册说明:当 VBAT <VSYS (MIN) , SYS_MIN = 3.5V. 时 因此、我按照数据手册的要求、在电阻之后重新调整电阻、现在工作正常。 感谢您的建议。