This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:TPS568215应用问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615119/tps568215-tps568215-application-question

器件型号:TPS568215

大家好、

我发现 TPS568215存在异常现象。

测试条件输入12VDC 转换器输出 5VDC。

验证 EVM 在输出侧额外增加了电源电压5.5V、输入电压将升至30V 直流。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在输出端添加高于 Vout 的电压、看起来就像升压。因此、当在输出端添加电压时、需要在输出端添加二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:

    由于您在输出上应用了源、因此转换器将变为升压。 我认为您选择的模式是 FCCM 模式、与正常情况相比、电感器电流可能会反向。 如果在输出端施加了足够电流的源、则电感器电流将反向为灌电流限值。 输入电压升压到的程度将取决于最小导通时间和最小关断时间。 由于输入电压是开环的、因此无法对其进行调节。 如果您将模式切换为脉冲跳跃模式。 不会有这样的问题。 谢谢!

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anthony:Vental、

    感谢您的清晰解释。

    此致、
    John