This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304EVM-353:进行关断实验时、输出电压具有一些较小的峰值电压。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40304EVM-353, TPS40304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614616/tps40304evm-353-when-do-shutdown-experiment-the-output-voltage-has-some-small-peak-voltage

器件型号:TPS40304EVM-353
主题中讨论的其他器件: TPS40304

您好!

如下所示。当我对 TPS40304EVM-353进行关断实验时、我发现输出在变为零后具有一些峰值电压。 FB 的电压具有类似 的峰值电压。 输入电压为12V、输出电流为20A。

它是否可以在关断后进入软启动功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhipeng、
    您是如何关断器件的? 有什么好处? 需要将 EN 引脚拉至接地。 如果通过将 Vin 步进至0V 来进行关断、则当 Vin 下降时、开关操作将停止。 如果 Vin 增大、SS 电容器将再次开始充电、您将看到类似的行为。
    如果用于降压的电压源无法灌入电流、则当器件停止开关时、电流消耗会降低、并且电源可能会再次浮动、从而导致器件尝试重新启动。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    感谢你的帮助。

    通过将 Vin=12V 步进至0V 来关断 I。 EN 通过电容器连接到软启动。  当进行关断实验时、我不会将其拉至接地。  电源倾向于反向浮动、这可能 会超过其开启阈值、以再次启用 重新启动尝试 。  但是,TPS40304的数据表没有发布确切的 Vdd 关闭和打开阈值(UVLO),我不确定确切的值。 如果您知道、请告诉我。 以及在关闭应用中的电源之前是否应将 EN 引脚拉至接地、以解决 此问题