This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:与 TPS61200连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615104/bq25504-connect-with-tps61200

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:TPS61200
大家好、我正在设计一个使用太阳能电池板为一组3.7V 电池充电的电路。 为此、我将使用 BQ25504。 此外、我希望使用电池为5V 传感器供电、为此、我希望使用 TPS61200。 因此、您可以将 TPS 连接到电池和 BQ25504。 这会是个问题吗? 如何防止 TPS 从 BQ25504获取电力、而不是从电池获取电力? 感谢原理图附件。
大家好、我正在设计一个使用太阳能电池板为一组3.7V 电池充电的电路。 为此、我将使用 BQ25504。 此外、我希望使用电池为5V 传感器供电、为此、我希望使用 TPS61200。 因此、您可以将 TPS 连接到电池和 BQ25504。 这会是个问题吗? 如何防止 TPS 从 BQ25504获取电力、而不是从电池获取电力? 谢谢
原理图附件。