Other Parts Discussed in Thread: LM5069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 我们在产品中使用 LM5069器件已经有几年了、其中一些具有电流/功率感应电阻器、另一些没有(仅用于过压保护)。
在查看非功率/电流感应模式的设计时、我们发现了一个潜在问题。
我们将器件上的引脚1和2连接在一起、并通过0R0电阻器将引脚7接地。
这种情况一直很成功、但最近再次阅读数据表时、我认为接地引脚7可能是一个问题、因为内部比较器可能会将0与0进行比较、并可能无意中关闭输出(这可能会导致不稳定的行为)。 因此、我们已在新设计和构建中将0R0替换为68K 电阻器、但想知道0R0对现场单元有何影响?