This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:针对 USB 充电器的输入过压保护、速度和建议

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640391/bq24250-input-overvoltage-protection-how-fast-and-recommendation-for-usb-charger

器件型号:BQ24250

您好!

我的客户在单节电池应用中将 BQ24250用作 USB 的充电器。

输入过压保护设置为6.5V、并且在连接或断开 USB 充电电缆(例如手机的典型充电器)时会发现一些故障。

我们有没有建议将 VOVP 设置为什么电压?

过压事件的反应时间有多快?

非常感谢

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Olrik、

    VOVP 的典型抗尖峰脉冲时间为32ms。  

    断开/连接输入电缆时、您看到了哪些故障?  

    根据输入电流和电缆电感(通常是由于长电缆和未绞合电缆)、您可能会在断开电源时看到 VOVP 事件。  

    充电器 IN 引脚处的输入电压是多少? 您可以将 VOVP 设置更改为任何其他设置、例如7或8V、并查看这是否会改善故障状态。

    此致、
    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    感谢您的回答

    它仅显示过压事件、如第27页主题9.3.9中的 DS 所述。 它所显示的是预期的。
    输入电压稳压器、5V 来自手机 USB 充电器。

    因此,如果在将 USB 充电器连接或断开 BQ 时可能会出现什么过压情况,那就对吧?
    我们将尝试7V 至8V。

    祝你一切顺利、
    Olrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Olrik、

    正如我之前所说的、很难量化插入事件期间(VBUS 上)的过冲/下冲、因为它将全部取决于您的线路阻抗(尤其是电感)、启动时消耗的电流、VBUS 和 PMID 上的输入电容值等 通常情况下、由于我们的充电器在施加输入源时具有集成软启动功能、因此断开比插件更糟糕。


    此致、
    Joel H