Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24250 您好!
我的客户在单节电池应用中将 BQ24250用作 USB 的充电器。
输入过压保护设置为6.5V、并且在连接或断开 USB 充电电缆(例如手机的典型充电器)时会发现一些故障。
我们有没有建议将 VOVP 设置为什么电压?
过压事件的反应时间有多快?
非常感谢
祝你一切顺利、
Olrik