This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:如何设置启动频率

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25630-1EVM-291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641425/ucc25630-1evm-291-how-to-set-the-start-up-frequency

器件型号:UCC25630-1EVM-291

请告诉我如何设置 UCC25630-1EVM-291的启动频率。

(我的目的是控制启动频率并降低谐振电流)

背景如下;

------------------

・评估条件基于 UCC25630-1EVM-291的默认设置。

・Ω 直流输入:390V、交流输入:100V

・启动问题、出现了大谐振电流

120W 输出的※μ A 峰值电流为0.5A~0.6A、但启动电流约为5A (非常大)。

・我认为减少谐振电流的方法是 LL/SS 引脚:增加电容器并调节电阻器(突发模式设置)。  

⇒这些点发生了变化、但启动谐振频率未发生变化(180kHz~190kHz)、电流也未减小。

・波形附在下方;

【启动波形】

黄色:直流输入:390V (100V/div)、绿色:直流输出:12V (2V/div)、紫色:谐振电流(2A/div)

120W 输出】的【Ω 波形

黄色:直流输入:390V (100V/div)、绿色:直流输出:12V (2V/div)、紫色:谐振电流(0.5A/div)

------------------

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    在启动期间、开关脉冲由 LL/SS 引脚电压和 VCR 引脚电压决定。
    有两种方法可以在启动期间增加开关频率、从而减小浪涌电流:
    1)增大 LL/SS 引脚电容、2)减小 VCR 引脚上电容分压器的电容(保持该比率不变)-因此内部2mA 电流源将更快地对 VCR 电压充电/放电。
    在 EVM 情况下、我认为您可以通过#2来在启动期间实现更高的开关频率。

    此致、

    Yalong