This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:峰值电流模式控制斜坡设置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614522/ucc28251-peak-current-mode-control-ramp-setting

器件型号:UCC28251

大家好、

 我的客户将 UCC28251用于110Vin_24Vout_10A 推挽应用、他们需要设置0.177V/us 斜坡电压速率、但不知道如何从下面的电路计算此值、我想知道您是否可以获得此参考指南或公式、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy

    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    以下应用手册比我能更好地描述了用于峰值电流模式控制的斜率补偿的整个过程、如果您有任何问题、请告诉我。
    www.ti.com/.../slua110.pdf

    此致
    Oliver