This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:关于 EN 引脚电压

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A83A, TPS7A85, TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640322/tps7a8300-about-en-pin-voltage

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: TPS7A83ATPS7A85TPS7A85A

您好!

您能不能告诉我 EN 引脚电压。
当输入电压和 Vbias 为1.8V 时、是否可以向 EN 引脚添加3.3V 电压?



 此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    请考虑使用 TPS7A83A、它是 TPS7A8300的引脚对引脚替代产品。 TPS7A83A 的输入电压、输出电压和偏置电压定序限制与 TPS7A8300不同、因此更易于使用。 请注意、如果您计划使用偏置轨、则 Vbias 应为3V 至6.5V。 由于您的 Vin 高于1.4V、因此您的应用不需要偏置轨、因此偏置可以悬空或连接到 GND;但是、当 Vin 小于2.2V 时、我们建议使用3V 至6.5V 的偏置轨

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的回答。
    我将向客户介绍 TPS7A83A。
    但是、客户目前正在考虑使用 TPS7A 8300。

    客户不会使用偏置。
    我将再次向您提出问题。
    当 Vin=1.8V 且 Vbias =开路时、是否可以向 EN 引脚添加3.3V 电压?
    客户担心向 EN 添加比 Vin 更高的电压。

     此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    只要不使用偏置、就可以使用 TPS7A8300使 Ven = 3.3V 和 Vin = 1.8V。

    如果建议使用偏置来提高直流和交流性能、则必须在启用 TPS7A8300或使用 TPS7A83A 之前建立输入电压。 对于任一器件、Vbias 应为3V 或更高。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的友好支持。

    让我再问一件事。
    您能不能说 TPS7A85与 TPS7A8300相同的东西。
    当 Vin=1.8V 且 Vbias =开路时、是否可以向 EN 引脚添加3.3V 电压?

    客户对数据表中的以下陈述感到担忧。



     此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke -San、

    是的、TPS7A85和 TPS7A85A 也是如此、因为它们与 TPS7A8300和 TPS7A83A 属于同一系列器件。

    EN 通常与 Vin 相连以提供逻辑高电平;但这并不是必需的。 如果应用中需要、VEN 可能会超过 Vin。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan - San、

    非常感谢您真诚地回复问题。
    我将向客户告知。

    此致、
    Yusuke /日本地区