This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:需要帮助、升压电源不升压

Guru**** 2606445 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640838/lm27313-need-help-boost-power-supply-not-boosting-voltage

器件型号:LM27313

您好!

这是我 的 LM27313电源的原理图和布局。 我有5V 输入、并尝试升压至12V。 我尽量遵循布局指南。 当我在输入端施加5伏电压时、我在输出端仅获得5伏电压、这是因为它将通过电感器的 DCR。

反馈引脚的测量电压为2.67V。

请告诉我可以做些什么来确定问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Lenny

     请检查 R1和 R2值。 我怀疑您焊接了错误的电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、121k 电阻器由制造公司组装了12.1k 电阻器。