This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18543Q3A:温度过高

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A, CSD18540Q5B, CSD18531Q5A, CSD18533Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641059/csd18543q3a-the-temperature-is-too-high

器件型号:CSD18543Q3A
主题中讨论的其他器件: CSD18540Q5BCSD18531Q5ACSD18533Q5A

尊敬的工程师:

我们选择了 TI 组件 CSD18543Q3A 设计50W LED 工作灯驱动器 PCBA。 我们发现温度过高、达到82°C;您知道该灯有一个电池。 电池在此规格下无法正常工作- 82°C 请在我们的设计过程中提供支持。 感谢您的支持。
我们期待您的支持!  

谢谢!
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jenny、
    您能否发送原理图? 或描述 FET 在应用中的使用情况? 如果它是低频且仅用作负载开关、则您可能只需要使用电阻较低的 FET。


    为了实现从最高到最低的电阻、您可以尝试以下操作:CSD18533Q5A、CSD18531Q5A、CSD18540Q5B