Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A, CSD18540Q5B, CSD18531Q5A, CSD18533Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD18543Q3A 主题中讨论的其他器件: CSD18540Q5B、 CSD18531Q5A、 CSD18533Q5A
尊敬的工程师:
我们选择了 TI 组件 CSD18543Q3A 设计50W LED 工作灯驱动器 PCBA。 我们发现温度过高、达到82°C;您知道该灯有一个电池。 电池在此规格下无法正常工作- 82°C 请在我们的设计过程中提供支持。 感谢您的支持。
我们期待您的支持!
谢谢!
此致