This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:ADC 测量随时间推移和老化而产生的精度漂移

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639214/bq76940-adc-measurement-accuracy-drift-over-time-and-ageing

器件型号:BQ76940

您好!

我将此 IC 用于我的应用、我需要了解 ADC 测量精度随时间推移因老化影响而产生的电压、电流和温度感应偏差的趋势和测试数据。

造成这种情况的主要因素是什么?

此致、

Vishal Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Verma:

    请详细说明您的应用环境。

    bq769x0 d/s 数据表未指定 ADC 精度的漂移或老化信息。 然而、执行了一个到700Hrs 的加速温度(125C)。 对于 ADC 范围、"老化"可概括 为 ~μ V

    电池电压范围(V) 温度范围 器件寿命 额定电压 最坏情况(ave+3 sigma)
    2V-5V 0-125C 80小时(注1) 9.79mV 19.87mV

    注1:80小时@125°C 相当于1.54年(45°C)。

    通常、所需的范围和所需的应用温度范围将提供不同的等效值。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vish、

    感谢您的回复。

    在我们的应用中、测量范围为2至4.2V、近似温度范围为0至55°C。
    根据您捕获的数据、测量数据是多少。

    此外、是否提供的标称数据高于漂移分布的平均值、且围绕该平均值的偏差为3sigma?

    此致、
    Vishal Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的应用范围内、请参阅 d/s ADC 精度+/- 50mV 是要使用的保守数字。 该数字考虑了许多变化、并具有+/- 4STD 导出。