This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:基于基本 bq CS_H 的硬件设计

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A, BQ76PL536A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636385/bq76pl536a-hardware-design-on-cs_h-of-the-base-bq

器件型号:BQ76PL536A
主题中讨论的其他器件:、 BQ76PL455A-Q1

大家好、

我在 BMS 项目中使用了三个 bq76pl536s, 我的问题是 关于底部链上 bq 的 CS_H 设计,我想知道我的 SCH 是否有问题;

我的工作如下:

 

http://www.ti.com/lit/ug/tidub04/tidub04.pdf 第15页。

但问题是,当我将 CS_H 和 LDOD 之间的电阻器设置 为1k 时,我发现 LDOD 无法正常上升,因此它保持0V;

当 我将电阻器设置为5.1k 时;它工作正常;

因此,我想知道哪一个电阻值合适,或者它的抗阻值不对;

o 问题是,在这个项目的某些产品中,有些 bq 在休眠一段时间后会消耗高电流;它似乎在休眠一段时间后会自动激活 bq;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否清除了警报[SLEEP]位?
    如果没有、则您将看到电流因警报位而增加。

    1K 上拉至 LDOD 是可以的。 5.1K 仍然正常。
    我们有1K 的 EVM 上拉电阻、没有发现任何问题。

    您是否对任何 LDO 额外加载? 器件具有最大负载。

    1K 未报告任何问题。
    您认为可以与我分享原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢黄禹锡的回答;

    以下是  睡眠模式中所有 bq 的状态:(我有15个 Ultracapacitors,每个 bq 管理5;第六个短接至 fivth;因此第六个短接始终为 UV;

    我想知道如何避免第六次会议造成的错误)

    DEVICE_ADDRESS 1 DEVICE_STATUS_REG:129

    DEVICE_ADDRESS 1 Alert_Status :0

    DEVICE_ADDRESS 1 FAULT_STATUS_REG:2.

    DEVICE_ADDRESS 1 COV_FAULT_REG :0

    DEVICE_ADDRESS 1 CUV_FAULT_REG:32

    DEVICE_ADDRESS 2 DEVICE_STATUS_REG:129

    DEVICE_ADDRESS 2 Alert_Status :0

    DEVICE_ADDRESS 2 FAULT_STATUS_REG:2.

    DEVICE_ADDRESS 2 COV_FAULT_REG :0

    DEVICE_ADDRESS 2 CUV_FAULT_REG:32

    DEVICE_ADDRESS 3 DEVICE_STATUS_REG:129

    DEVICE_ADDRESS 3 Alert_Status :0

    DEVICE_ADDRESS 3 FAULT_STATUS_REG :3.

    DEVICE_ADDRESS 3 COV_FAULT_REG:24

    DEVICE_ADDRESS 3 CUV_FAULT_REG:48

     我的 SCH 如下所示:

    当 bq 处于睡眠状态时,微扣 CPU 的功率被切断  ,只有 bqs 保持 电池的功率 ;

    此外 、REG50的电压 会缓慢下降;而底部 bq 的 CS_H 会上升到几乎4.75V ~4.9V;

    流入底部链中 bq 的 VCC 的电流约为12~15uA;

    因此,bq 的工作状态 看起来非常好;但事实是,这三个 bq在  几天后消耗更多的电流(猜测:高于2mA)()之后会有所不同;

     

    现在我不知道 bq 何时和如何开始异常工作; 当我发现这个问题时,bq 本身的总电压几乎变成零成本;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图看起来正常。 我将使用10K 上拉至 LDOD。 10K 电阻仍然被认为很强。

    这不是问题、但每次将电池连接到 PL536A 时、都需要执行此操作。

    您必须清除警报和故障寄存器。

     首次连接 电池时、您将会遇到警报和故障情况。

     您会看到高电流、因为您具有故障 寄存器位。

    1.您需要确保没有 UV 或 OV 条件。

    2.您必须写入1和0才能清除故障和警报。

    例如、您可以将0xFF 和0x00写入寄存器0x20和0x21、然后清除警报/故障寄存器。

    最后,您的状态“device_status_REG :129” 我想这是十进制而不是十六进制。

    我不明白当您出现故障情况时、它是如何为0x81的。

    它应为0xC8、十进制为200。

    只需再次检查

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;

    正如我说过的、一个 bq 支持 6节串联电池、但 我只使用底部5;并将 vc6短接至 vc5;  

     在 SOFT 中 ,ADC_CONTROL 寄存器 设置为0x04以对应5个单元;

    但是 CUV_FAULT 始终为0x20 (第6个单元为 UV),相应的 FAULT_STATUS_REG 为0x02 (UV 故障);

    DEVICE_STATUS 寄存 器为0x 81、应为0xC1;是否可以说 我已清除了[FAULT]位?

    我们知道第6个电芯短接到 ivth,所以它的电压为0;当然它会导致 UV 故障,但我如何才能仅禁用该电芯的 UV 检测?

    我还清除了 Fault[UV]位、但没有影响;

    另一个问题:  

    我的 SCH 将 vc6直接短接至 PCB 上的 BAT,这是否正常?  

    是否需要将其分开以便为 bq 供电? 例如,首先将单元格连接到 vc0到 vc6,然后将 BAT 连接到 vc6;

    如果不是,有问题吗?

    非常感谢;


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转到数据表7.6.3.22。 您必须配置 OV/UV 的电池节数。 如果您有5节电池、则必须禁用6节电池。 否则、您将始终遇到故障。

    您可以按任何顺序连接电池、但最好通过 GND、VC1和 VC6顺序进行连接、电流为536A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄禹锡

    我在 bq76pl536A 的数据表中找不到7.6.3.22、但在 bq76pl455中找不到7.6.3.22;

    在测试过程中、我发现 bq 激活时底部 bq 的 FAULT 引脚为高电平、但 bq 内部睡眠模式时变为低电平;

    是否有任何其他 可能的原因会导致 bq 处于活动状态或进入一些会消耗大电流的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转到检查此链接。

    您需要将 FUNC功能性 配置寄存器(0x40)寄存器设置为5S 以避免 V6电池出现 OV/UV 故障。

    在 bq76pl536A-Q1数据表中搜索。 它们 是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger;

    我很抱歉这一晚答复;

    您的建议 解决了我的问题,我一直保留故障信号处理以设置寄存器0x40;非常感谢您;

    但我还有一个问题:

    在此项目中,“我的 CPU”软流将在下面显示:

    检查低于预设点的总电压,-->设置所有 bq IO_CONTINENT[SLEEP] 位;-->清除警报位-->切断系统的电源,bq 除外(来自电池的 bq 电源);

    在此睡眠模式中:CS_H 被 LDOD 拉高;SDI_H、SCLK_H、CONV_H 的引 脚下拉至基极 bq 的 GND。

    我测试了该睡眠模型中每个 bq 的 VCC 电流成本、如下所示;

    到基极 bq1 VCC 的电流为26uA;

    第二个和第三个 bq 到 VCC 的电流为12uA;REG50为每个 bq 的0V;

    就像上面的装饰一样;我找不到任何问题;

    但在几天后,一些系统 正常工作,我做了下面的测试;

    每个 bq 上的电池功耗不同;最严重的 bq 会消耗其电池的所有电量;因此,我找不到任何有用  的外观来解释这个问题;(电流必须超过2~5 mA 或更强的加速度到时间 )

    另外两个 bq 正在工作;但它们的 REG50输出为5V;看起来它们被某些东西削弱了;

    因此,您知道这是我的 CPU 在无电源的情况下一直无法工作的时候;  

    是否有任何问题可能导致此状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CS_H NMOS 电路上有齐纳二极管。 请检查齐纳二极管的泄漏。 查看数据表。
    我建议客户将 DRDY_H 引脚悬空。 您必须执行与该引脚类似的操作、如 CS_H 但浮点是一个快速选项。 我会将其悬空。

    在转换模式下、REG50必须为0V。
    如果您读取的是5.0V、则器件不处于睡眠模式。

    1.检查齐纳管的规格。 确保它们是低泄漏齐纳二极管。
    2.仔细检查 REG50是否为0V。 您是否确定 reg50为0V、ALERT_H 和 FAULT_H 也为0V。

    26uA 听起来像是齐纳泄漏。
    我还会将 R91和 R92更改为20K、因此等效上拉电阻为10K。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查 齐纳二极管的泄漏电流是否为1uA;

    黄禹锡(音译):“我将进行更多的试验,以发现一些常见现象。

    顺便说一下;我正在 bq76pl455上执行一个新项目;您对硬件设计有什么建议,还是有什么重要的注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PL455A 是下一代 IC。

    您可以在 bq76pl455A-Q1产品文件夹中找到大量优秀的应用手册。

    搜索参考原理图、设计注意事项、UC 示例代码等

    您将获得更多应用手册来为您提供支持。